This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:是否涉及压缩或数据丢失?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635261/ds90ub953-q1-any-compression-or-data-loss-involved

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

尊敬的TI专家:

我的客户正在评估DS90UB953-Q1和ds90ub954-Q1。 他们希望 获取要 处理的原始图像数据。 他们担心在通过  DS90UB953-Q1和ds90ub954-Q1传递数据时是否存在压缩或数据丢失? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,
    DS90UB953/954将原始数据从传感器侧传输到处理器侧,没有任何压缩或失真。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊贵的强强:
    明白了,非常感谢您的支持。 还有一个需要与您确认的问题是,客户没有HDCP许可证,因此他们只能选择DS90UBXXX,而不是DS90UHXXX,因为DS90UHXXX仅适用于HDCP成员。 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的,Bruce。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steven:

    明白了,非常感谢。