This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:HDMI接口损坏的原因

Guru**** 2659275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634288/tpd13s523-cause-of-hdmi-interface-damaged

部件号:TPD13S523

您好,

   我们使用TPD13S523作为HDMI接口ESD保护。 有时,我们发现一些HDMI接口IC损坏,包括 HDMI发射器TPD13S523和SiI9136CTU,

以下图片作为参考,您是否愿意分享您的经验或意见? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo,

    我很遗憾您的主板遭受了损坏。 让我来看看这个问题,并在本周跟进。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    您能描述一下故障事件以及您在哪种情况下操作主板吗?

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    感谢您的支持,根据我们从客户那里了解到的信息。 主板卡所在房间的电源曾经坏过一次,在电源重置后,HDMI没有输出。所以我认为它可能与电涌有关。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:

    我同意,有一股电涌发生,令ESD保护IC不堪重负。 您是否进一步了解有关房间电源的问题? 我除了同意是的,它被破坏之外,没有什么其他建议可以提供。

    最佳,
    Thomas A.