This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:散热信息

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635663/am26c32-thermal-information

部件号:AM26C32

您好,

我们的客户要求我们披露AM26C32IDR的以下信息。

*在Ta=85°C时功率耗散的绝对最大额定值

*热阻psi JT

*热阻Theta jc

*热阻Theta CA

我们是否可以获得这些信息?

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiro,

    我将为您获取信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ho-san:

    感谢您的回复,请在您收到信息时告知我们。

    谢谢!
    Hiro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiro,

    *在Ta=85°C时功率耗散的绝对最大额定值
    =400mW

    *热阻psi JT
    = 8.2

    *热阻Theta jc
    = 39.0

    *热阻Theta CA
    = 39.7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ho-san:

    感谢您检查并提供信息,

    这些对我们的客户非常有用。

    谢谢,此致,

    Hiro