This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:对故障收发器进行单元负载测试

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635584/sn65hvd72-unit-load-test-for-faulty-transceivers

部件号:SN65HVD72

您好,

我们最近正在对RS485 Modbus RTU网络进行故障排除,该网络大约有40个SN65HVD72从属节点,当主节点(SN65HVD72)创建大量网络错误(即无法理解网络上的数据)时,问题就开始了。 我们开始从网络断开从属节点,一次断开一个,最终找到导致整个网络关闭的故障节点。 我们用另一个节点替换了故障节点,之后一切正常。 遗憾的是,我们无法将故障节点从工厂移回,而故障节点仍在工厂工程师的帮助下。

展望未来,我想知道是否有一个单元负载测试,我们可以在生产阶段对从属节点执行该测试。

由于我们可以连接多达200个SN65HVD72收发器,因此我们的想法是通过 同步198个从属节点和一个主节点(SN65HVD72)来检查每个SN65HVD72收发器的完整性。 主节点将与 受测SN65HVD72从属节点通信,如果设备通信没有任何错误,则将被视为通过。

我的问题是:

上述测试是否公平?

模拟198个附加节点(SN65HVD72)需要什么类型的设置?

如有任何帮助,我们将不胜感激, 请提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammed,

    是的,可以将非活动收发器建模为电阻(选择其值以与给定设备的总线输入泄漏电流规格关联)。 本周晚些时候我回到办公室后,我可以为您提供有关此问题的更多信息。

    您是否有机会获得有关故障从属设备的更多信息? 更好地理解失败将有助于制定筛选程序。 (例如,如果有其他一些问题导致从属设备切换到传输模式,则只需使用完全负载的网络对其进行测试,可能无法成功地重现故障。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    感谢您的回复。 我将请求返回故障节点,但可能需要一段时间。

    同时,我期待着从你那里得到更多的信息。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad:

    很抱歉耽误你的时间。

    要扩展我之前提到的内容,您可以使用设备的总线输入电流规格来确定设备在网络上的负载类型(电阻)。  对于SN65HVD72,您可以看到其最大泄漏电流为150 uA (输入电压为12 V)和100 uA (输入电压为-7 V)。 查看V/I比率,这将分别给出80千欧和70千欧的电阻值。  对于最坏的情况分析,我会使用70千欧。  如果您有40个这样的节点,那么每个RS-485线路接地的总负载将相当于70千欧/ 40 = 1750欧姆。

    一般来说,这看起来不像极端的载荷程度。  实际上,RS-485标准允许高达32个"单位负载",每个负载大约相当于12千欧。  您可以在此处阅读有关此概念的更多信息:

    HVD72设备设计为支持这种"满载"(32单元负载)配置,这就是为什么驱动器电路具有带有附加负载电阻器的测试电路(参见数据表中的图10)。  只要您不超出此负载范围,我就不会期望有任何问题。  因此,我的猜测是,导致网络中断的节点存在更极端的问题。

    仅供参考,在实施高节点数网络(在漏电流之外)时,需要考虑的另一件事是使用电缆。  如果存在长而未端接的分支,则线路末端出现的结果反射可能会降低其它节点的信号完整性。  这通常是一种在数据速率较低时不会如此明显的影响, 但是,这当然取决于所涉及的布线以及节点之间的距离,端接位置等。 您还应注意总线电容不会太高,以致信号被大量过滤,并且最多只有两个节点包含端接电阻。

    如果在问题发生时捕获到任何RS-485信号波形,最好查看这些波形-它们可能有助于提供一些可能出现问题的指示。

    此致,
    最大