This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:使用954 EVM对远程摄像机进行EMC测试

Guru**** 2561380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635926/ds90ub954-q1evm-emc-testing-of-remote-camera-with-the-954-evm

部件号:DS90UB954-Q1EVM

Production 954 EVM是否适用于对远程摄像机产品进行EMC测试?  954 EVM将与远程摄像机一起放在箱中。

953 EVM是否适用于EMC测试设计中带有954的ECU?

如果答案为"否",是否有备用平台用于单独测试带有953的摄像头和带有954的ECU?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    虽然没有针对EMI/EMC进行优化,但953和954 EVM可用于测量符合CISPR25和BCI的基准性能。