This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:FCDelay和BCCDelay

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634637/ds90ub925q-q1-fcdelay-and-bccdelay

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UH925Q

大家好,

我找到了以下应用说明,希望提出一个问题。
http://www.ti.com/lit/an/snla131a/snla131a.pdf
----------------------------------
(第4页)
DS90UH925Q/926Q/UB925Q/UB926Q芯片组示例:
对于100 kbit/s (100 kHz):
主机位= 10us (100 kHz)
remote_bit = 13.5us (默认74 kHz)
FCdelay = 1us (最大值)
BCCDelay = 9us (典型值)
有效速率= 9位/(90US + 121us + 1us + 9us)= 40.6 千位/秒
----------------------------------
能否告诉我 FCdelay和BCCdelay的 引用值来自何处?
DS90UB925Q和DS90UB926Q的数据表似乎未显示 这些值。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCDelay值是在转发信道上发送一个字节的数据或响应所需的转发信道延迟。 正向通道I2C采样频率取决于像素时钟频率。 FCdelay值通常在1到2 μs之间,具体取决于像素时钟频率。

    BCdelay值是在背信道上发送一个字节的数据或响应所需的背信道延迟。 该值由发送1或2个反向通道帧所需的时间量定义,在额定振荡器时钟频率下,该时间量介于7和13 μs之间。 由于任何单次传输的实际延迟都是随机的,因此吞吐量计算使用平均值。

    对于925和926 I2C吞吐量计算,最坏情况应基于+/- 30 % 的内部时钟变化。
    请参阅下面FPD-Link学习中心链接上的5.3 部分,了解有关反向通信的更多说明。

    training.ti.com/fpd-link-learning-center

    此致,
    Liam