This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:需要TMDS442的参考原理图和PCB布局

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634323/tmds442-need-the-reference-schematic-and-pcb-layout-for-tmds442

部件号:TMDS442

大家好,

客户需要  TMDS442的参考原理图和PCB布局。 你会把它们寄给我吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey

    我刚刚给你发了文件。

    如果您需要其他东西,请告诉我。
    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    谢谢。 对于参考原理图,客户还有以下其他问题:

    问题1:设置I2C:(A)。 设置GE=0,(b)。 然后LC_SCL和LC_SDA用作I2C端口。 以及LC_SCL和LC_SDA

    是否与MCU通信?

    问题2:在参考原理图的第4页上,如何连接这些GPIO引脚? 浮动? 还是直接连接到MCU GPIO引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    您是否会继续支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey

    很抱歉我的耽误你的时间。

    回答1. 是的,您说得对。 您将控制与MCU的I2C接口。
    回答2: 如果您将使用I2C接口而不需要这些GPIO引脚,您可以让它们浮动,也可以让它们直接连接到MCU,如图所示。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco,

    感谢您的支持。 客户参考我们的参考原理图。 他设计了原理图。

    其原理图位于附件中。 请检查附件。 他设置GE=0和页上的GPIO引脚

    参考原理图是浮动的。 但TMDS442的输出引脚仅为5V电平电压,而不是图像信号。

    这是否正常? 如果异常,您会继续提供一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您是否可以重新上传原理图? 我在这篇文章上看不到任何示意图。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Francisco,

    抱歉。 我已经上传了客户的示意图。 请检查附件。

    e2e.ti.com/.../TMDS442_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey

    我向您发送我的评论:
    当GE =低时,配置通过本地I2C接口,LC_SCL,LC_SDA,LC_A0和LC_A1引脚完成。 5V_EN可以通过本地I2C接口进行编程。
    对于我们的参考原理图,第4页上的这些部分是标题,您可以使用这些标题配置此部分。
    对于VSADJ,他们需要将4.64K的1 % 精密电阻器从VSADJ连接到接地,这是为了让差分输出摆动提供TMDS信号电平。
    请检查HPDx上的电阻器以及旁通电容器,它们与我们的建议不同。
    另外,请仔细检查参考原理图。


    此致
    弗朗西斯科