This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:节码(&quot);OSC时钟输出启用"

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635673/ds90uh948-q1-usecase-of-osc-clock-output-enable

部件号:DS90UH948-Q1

您好,

我希望您确认何时使用以下功能。

*添加0x02[5] OSC时钟输出启用

根据数据表,如果用户启用此功能,当发生"锁定"丢失时,将时钟源从外部时钟更改为内部OSC时钟。

但是,我不确定为什么在失去"锁定"的情况下仍需要时钟输出。

您是否有在   TCON  处于活动状态时需要保持时钟供应的用户库 ?

 此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这是正确的。 在某些显示系统使用情况下,如果没有TCON (或即使有),当OLDI时钟完全停止时,面板将停止刷新并缓慢变为黑色或白色。