This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176-Q1:热特性

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635250/sn65lbc176-q1-thermal-characteristics

部件号:SN65LBC176-Q1
主题中讨论的其他部件:SN65LBC176

您好,

我希望您确认以下散热规格。

* Tj (最大)(接点温度)

*θjc Ω(接线至外壳的热阻)

根据SN65LBC176非Q1版本的数据表,这些规格 如下所示。

所以,我相信你们也可以提供这些汽车级的规格。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我会为您提供相关信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于SOIC封装,对于LBC176Q1,Theta JA-High K为109.1C/w。 Tj的ABS最大值为160C。 请注意,热关机功能设置为165c左右。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,好,

    感谢您的回复。

    Theta JC怎么样?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theta JC为53.7c/w

    此致,