This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DP159侦听模式

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635694/sn75dp159-dp159-snoop-mode

部件号:SN75DP159

您好,先生,

需要你的建议!

现在,我们将外部电平转换器IC用于DDC 1.8V至5V。

我们将5V DDC连接到DP159 SCL_SNK和SDA_SNK引脚和HDMI输出连接器。

DDC总线将 NACT。 如果断开DDC与DP159 SCL_SNK和SDA_SNK的连接,该DDC将工作并显示OK!

CLK伸展是否必须用于此外部水平调节器?

如何处理SCL_SRC 和SDA_SRC针脚?  对地短路?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    SCL_SRC和SDA_SRC应该对地短路,以防止DP159将噪音解释为I2C流量,并在snoop模式下错误地保持总线。 如果在snoop模式下实施DP159 (仅连接到SCL_SNK和SDA_SNK),则DP159不会对DDC产生影响。 您能否提供部分示意图? 发生这种情况时,DP159是否已通电?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好JMMN:

    短SCL_SRC和SDA_SRC之后。 还不错!

    “时钟拉伸”功能是否必要?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在snoop模式下实现DDC,则DP159不需要时钟拉伸支持。

    此致,
    JMMN