This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:为我的RS422板选择正确的驱动程序

Guru**** 2637915 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS31, AM26LV31E, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629241/am26c31-selecting-the-right-driver-for-my-rs422-board

部件号:AM26C31
主题中讨论的其他部件: AM26LS31AM26LV31EAM26LV31

尊敬的TI:

我花了几个小时查看RS422板的不同驱动程序的数据表。 我看不到以下各项之间的区别:

 AM26C31,DS26C31,DS26LS31和AM26LS31!

您能帮我选择性能,当前功耗和未来可用性方面的最佳选项吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mohamed,

    部件的LS和C版本之间的差异主要是开关特性。 C版本的典型值的速度几乎是LS的两倍,最大次数也更好。 注:LS代表低功耗肖特基,是一种较旧的技术,而C代表CMOS。

    AM和DS最初由不同的制造商制造,AM属于德州仪器(TI)公司,而DS在德州仪器(TI)公司收购之前由National Semi制造。 TI当时正与National Semi展开竞争,制造了AM器件,因此这两种器件非常相似。

    从这两个信息中,选择C版设备将为我们提供更好的性能。 对于您认为重要的电流消耗,DS26C31的最大电流消耗约为2mA,而AM26C31的最大电流消耗为3.2mA。

    因此,我推荐DS26C31。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复,这也澄清了我的疑惑。 顺便提一下,AM26C31和AM26LV31有什么区别? 哪一种更好? 我想使用FPGA控制电动机,有两个选项 1,使用3.3V IO和AM26LV31E 2,使用3.3V IO和电平转换器,以及使用5V版本的422驱动器,如AM26C31,DS26C31TM ,我应该使用哪个选项? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,byliu,

    我注意到您关于此主题的另一条线索,并在之前回复了该线索:

    e2e.ti.com/.../234.6724万

    您可以随时通过任一主题跟进您提出的任何其他问题。

    此致,
    最大