This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用DS100DF410 PRBS生成器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632408/how-to-use-ds100df410-prbs-generator

主题中讨论的其他部件:DS110DF111DS100DF410

我们正在使用内部PRBS生成器进行测试。 但 示波器显示无法恢复时钟。

我们配置了以下序列:

p i2c_write_byte (0,0x70,1,1)        //I2C开关
p i2c_write_byte(0, 0x18, 0xff, 0x7)   //选择面板
p i2c_write_byte(0),0x18,0x00,0x04) //重置计时器
p i2c_write_byte(0),0x18,0x2D,0x89) //设置后强调
p i2c_write_byte(0),0x18,0x15,0x52) //设置振幅
p i2c_write_byte(0),0x18,0x14,0x80)  
p i2c_write_byte (0,0x18,0x09,0xec)
p i2c_write_byte (0,0x18,0x1b,0x00)
p i2c_write_byte (0,0x18,0x08,0x07)
p i2c_write_byte(0, 0x18, 0x18, 0x00)
p i2c_write_byte(0),0x18,0x1f,0x52)
p i2c_write_byte(0),0x18,0x1E,0x99)
//PRBS_31
p i2c_write_byte (0,0x18,0x30,0x0a)
//PRBS_9.
p i2c_write_byte (0,0x18,0x30,0x08)
p i2c_write_byte(0),0x18,0x0d,0x20)

数据表中有一些不正确的描述,因此请 参阅以下链接中提及的配置

e2e.ti.com/.../27.7277万

我接下来可以做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出是静音还是激活输出(边缘上的简单触发器)?

    使用自由运行的VCO将导致输出数据漂移和不准确。  实际数据可能与预期不符。

    我已经多次测试DS110DF111数据表中的序列-请注意,写入的顺序和位非常具体。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    1.输出为活动状态,我们使用了示波器 PRBS31测试程序。没有配置,可以对其进行测试, 配置后提醒无法恢复时钟。如果使用PRBS9测试程序,则会提醒检测到不正确的模式。

    2.我将使用DS110DF111的数据表重试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试了DS110DF111数据表中的顺序,它还提醒我'无法恢复F1:Ch1 - Ch3上的时钟,降低回路带宽并检查阈值'。

    在我修改寄存器0x08的值并将其从0x06切为0x08之后,它就可以被测试了。 但我仍然有一个问题,它可以是寄存器0x08值范围内的tesetd,从0x08到0x15,我如何选择正确的值? 不同的值将 影响测试结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会选择一个范围中间的值,以生成良好的测试结果,在您的情况下大约为0x0F。  我想不出一种能帮助您选择最佳值的测试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 我们已经完成了眼动测试。
    我还有另一个问题,如果我可以在DS100DF410中的两个通道之间交换通道,例如,通道0 RX连接到通道1 TX,通道1 Rx连接到通道0 TX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安:

    DS100DF410没有用于交换或扇出通道的内部路径。  有类似的双通道设备DS110DF111,可交换 或扇出通道。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    很抱歉还有另一个问题,我的系统图是Cavium CPU <-->DS100DF410 <--> SFP+。

    我应该如何确认是否应该在CPU和DS100DF410之间使用DEF适配器。不同端口的SerDes的布局长度为1600mil至2500 mil,每个端口都有一对vias。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安:

    我将启用DFE。  由于这些相对较短的传输线路(包括vias),反射确实有可能影响抖动。  您可以查看寄存器中优化的DFE值和HEO/Veo值,以查看DFE是否对眼睛开口产生积极影响。  如果不需要,您可以禁用该功能并节省一些电量。

    此致,