This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:DP8.3867万是否可用于光纤通信(1000Base-X光纤)?

Guru**** 2560770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635627/dp83867ir-can-dp83867-be-used-for-fiber-communication-1000base-x-fiber

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

您好,

我们想将DP8.3867万用于以太网应用,以太网接口是 铜缆和 光纤,我们想使用两个DP8.3867万,一个用于铜缆,另一个用于光纤,DP8.3867万是否适合应用? 如果不是,请推荐一些设备。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Curb,

    感谢您使用TI论坛。 我们的产品专家将在周三之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,路缘,

    DP8.3867万不支持1G光纤。 我们的产品组合中没有1G光纤支持。
    但是,我们在其他产品(DP8.3822万,DP8.3849万,DP8.364万)中提供100Mbps光纤支持。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!