This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:关于故障引脚

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635234/tps2557-about-fault-pin

部件号:TPS2557

您好,

您能 告诉我下拉 电阻 器和  故障针脚的电阻吗?
VOL = 180 mV是否基于电阻?
客户想知道TPS2557内部的电阻值。

此致,
Yusuke /日本Disty.



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tsukui-san,
    目前我们没有这些数据,也不是我们的EC数据之一。 我们是否知道客户为什么需要它?

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲菲菲菲菲山

    感谢您的回复。
    根据数据表计算以下说明时, RDS(on)变为180Ω。
    客户觉得跟RDS (接通)一样大。
    因此,我有一个关于下拉阻力的问题。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.