This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:4.7 ™︎2 ULPI输入时钟配置-时钟输入是否可以作为PIN26的正弦波?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635105/tusb1210-4-7-2-ulpi-input-clock-configuration---could-the-clock-input-be-as-sine-waveform-for-pin26

部件号:TUSB1210

大家好,

我的客户会将TSUB1210-Q1与Jacinto6配合使用。

然后,TUSB1210将被配置为输入时钟模式。 但是SOC的时钟还在调整中,而不是良好的ppm质量。

因此,客户想检查一下,他们是否可以使用一个带正弦波形的有源晶体输出来输出PIN26/60MHz?

我发现如果使用的话,REFCLK引脚有方波要求,但时钟引脚26上没有说明。

谢谢。

4.7 Tm2 ULPI输入时钟配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rocson:

    已为您的岗位分配了一名支持工程师。
    您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rocson:

    在时钟输入上使用正弦波应该不是问题;但是,当将TUSB1210配置为输入时钟模式时,时钟信号应该来自链路控制器,因为PHY和链路必须使用相同的时钟进行同步。 如果使用来自晶体的外部时钟,它们如何同步链路控制器?

    此致,
    豪尔赫