This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543A设计拓扑

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635121/pca9543a-pca9543a-design-topology

部件号:PCA9543A
主题中讨论的其他部件: PCA9548A

尊敬的团队:

 我们的客户喜欢使用我们的PCA9543A,并且需要我们对此拓扑进行确认。

你好,Thomas

 

请您帮助检查I2C拓扑问题吗?

我们计划在1到24个左右放置3个PCA9548A,背板侧放置24个PCA9543A。

首先,我们在一条I2C总线上串联两次mux。 拓扑有问题吗?

第二个可满足I2C寄生电容限制(1至24 Mux)。

当一次只启用一个8通道多路复用器IC上的一个通道时,其它8通道多路复用器都将禁用该通道。 如何计算I2C总线寄生电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Thomas,

    我很难想象这两个muxes是如何连接的。 您是否将节点1的PCA9548A通道0和节点2的通道0放入PCA9543A中? 您能否绘制一个流程图,说明主从机之间的连接方式?

    另外,使用PCA9543A时,您只有两个地址引脚。 在这些设备中,最多只能有4台设备具有唯一的地址。 4之后,您将有地址冲突。

    在排除这种情况之前,我真的需要了解所有这些情况之间的联系,因为在某些情况下,这种联系可能会起作用。 如果 您每次 打开一个PCA9548A信道,然后关闭所有其他信道。 这可以起作用。

    谢谢!
    -Bobby

    编辑:请考虑我们的TCA产品而不是PCA。 TCA比PCA更新,通常接受更宽的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我已经画出了我认为你正在努力做的事情。  您能否确认这是您正在尝试的操作?