This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1是否具有产生400kHz的内部振荡器块?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635391/ds90ub953-q1-does-ds90ub953-q1-have-internal-oscillator-block-that-generates-400khz

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

大家好,

我的客户正在使用DS90UB954-Q1评估DS90UB953-Q1,并且他的系统面临EMI问题。
他说,EMI噪音的持续时间约为400kHz,并怀疑原因是这些设备造成的。

DS90UB953-Q1 是否具有产生400kHz的内部振荡器块?
我的客户想知道这是为了找到一种方法来减少系统中的定期400kHz噪音

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?
    我们将感谢您的支持。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    我不认为里面有400kHz的内部振荡器。 因为DS90UB954和DS90UB934设计为基于25MHz参考时钟运行。 此振荡器不仅提供CSI-2输出频率,还适用于内部计时器,包括I2C计时器,FrameSync生成,视频偏移/时间戳分辨率,背信道频率,PLL计时器, 和Pattern Generator Timings。

    正如您提到的I2C定时,它基于26.25MHz REFCLK信号。 min_delay = 38.1 ns×(SCL_HIGH _TIME + 5)(参见953数据表P22),其中SCL_HIGH _TIME是由寄存器控制的小数。 没有400kHz的振荡器。

    此致,
    Cera