This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:设备支持PCIe Gen 3时钟应用程序

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635862/hd3ss3212-device-support-pcie-gen-3-clock-application

部件号:HD3SS3212

您好:

问候,我想看看是否可以使用HD3SS3212来传输PCIe Gen 3时钟信号。

1.这是否可行?

2.如果是,我们可能需要注意客户设计的哪些问题?

3.如果不是,有什么建议建议建议我们的客户将PCIe Gen 3时钟切换为多方向应用?

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:

    HD3SS3212兼容PCIe II和III,因此该设备符合您的要求。
    此器件已针对5GHz进行验证,因此TI没有高于此频率的验证数据。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队