This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:"过冲"&"下冲"

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635661/tca6416a-overshoot-undershoot

部件号:TCA6416A

您好,

请告诉我以下设备的输入信号"过冲"和"下冲"的允许值。


・TCA6416APWR

基本上,我知道它符合绝对最大额定值和ESD抗扰性。
但请告诉我们使用时的实际"实际值"(允许值)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cafain:

    在不中断部件的情况下,输入上允许的绝对最大电压最小为-0.5V,最大为6.5V。

    尽管这些电压不会损坏设备,但设备的性能可能与特征不相同。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    TI建议SDA/SCL的输入最大值为VCCI。

    5.5V用于RESET,ADDR和端口引脚。 建议这些引脚的最小电压也为-0.5V。 在这些范围内,您可以期望我们的设备符合数据表规格。

    谢谢!

    -Bobby