This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:使用2.1 是否需要充电?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S714-Q1, TPD3S716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633931/tpd3s714-q1-with-2-1-a-charging-requirement

部件号:TPD3S714-Q1
主题中讨论的其他部件: TPD3S716-Q1

大家好,

TPD3S714-Q1具有550mA的自动切断模式电流限制。 电流夹紧在550mA下,如果设备继续在夹紧模式下运行,芯片内积聚的热量将导致热关闭。

对于需要2.1a充电电流和数据传输的系统,TPS3S714-Q1是否可以安装在此处?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ting,

    我已经联系了相应的专家,他们明天应该回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ting,

    TPD3S714-Q1不适合需要更高充电电流的设计,因为正如您所提到的,它的电流将限制为550mA,并最终达到热关闭。

    TPD3S716-Q1是更适合您的系统需求的部件,因为它允许高达2.4A的电流限制,并将通过您的系统所需的2.1a。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuck,您好!

    感谢您帮助建议正确的解决方案。

    此致,