This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949-Q1:DS90UH949ATRGCRQ1问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634963/ds90uh949-q1-ds90uh949atrgcrq1-questions

部件号:DS90UH949-Q1

你(们)好

DS90UH949A

DS90UH949ATRGCRQ1

1:CAN 949A可与948/924或其它FPD_LINK III反序列化器配合使用。

2:您在EVM 949 PCB上共享MSP430 I2C (MSP430和949之间)协议,客户希望 将I2C与其他MCU连接以处理触摸信息

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大,
    1.是的,请检查UB949a日/秒
    2.它是标准的I2C控制协议,此模块是MSP430的标准I2C代码,请在MSP430资料中查看。

    此致,
    Steven