This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:DP159应用和IBIS-AMI模型

Guru**** 2614835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636588/sn75dp159-dp159-application-and-ibis-ami-model

部件号:SN75DP159

尊敬的专家

您是否知道此设备是否可以与VCC处的3.6 V和VDD处的1.2 V作为恒定电压正常工作?  

您能否提供DP159的IBIS-AMI模型?  

您能否提供距离和预/取消强调配置之间的关系? 此参数修改如何影响线对间和线对内的偏差?  

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shun,

    VDD = 1.2V不是问题,VCC = 3.6V是可接受的,只要3.6V是最大电压。

    目前正在审查DP159的IBIS-AMI模式。 更新后,我们将立即提供。

    距离和预/取消强调配置之间没有直接关联,它取决于应用程序。 通常,如果系统中的线对内偏移是边缘的,则将去重设置为-2dB并调整Vswing将通过加速转换来解决问题。 强调对线对间偏差的影响较小。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢JMMN

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-San,

    IBIS-AMI模型何时发布?

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenji

    遗憾的是,我们还没有日期,但我们正在努力制定日期。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的,Francisco
    什么时候可以为我提供dp159的宜必思AMI型号?
    因为我不能进行模拟,所以我陷入了麻烦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco-San,

    大致上载时间是什么时候?
    1个月后? 3个月后?
    我的客户想知道。

    此致,

    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji和User您好

    遗憾的是,我们没有此模型的日期,但您可以尝试为此模型使用Webench"工具。 您可以在发布设备的网站上使用此工具。 www.ti.com/.../SN65DP159

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科-桑,

    我的客户立即请求选择设备。
    请尽快完成。
    感谢您的支持。

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanji

    感谢您的留言。 我希望能很快告诉你一些消息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francisco先生,Kanji。

    Francisco-SAN,感谢您的留言。

    您是否已开始准备您的模型?
    此致
    用户522.4526万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Francisco-San:

    您能否告诉我您正在做什么?
    我 m 您的回复。

    此致,
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenji

    该小组仍在为此开展工作。

    此致
    弗朗西斯科