This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:如果TFP401可以支持HDMI?

Guru**** 2561260 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634769/tfp401-if-tfp401-could-support-hdmi

部件号:TFP401

尊敬的团队:

如标题所示,如果TFP401也支持HDMI?

谢谢。

此致,

Sammi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sammi:

    是的。 HDMI和DVI信号相同。 请注意,HDMI 1.3 支持大于165MHz的像素时钟,以获得超高分辨率,而DVI支持小于165MHz。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    谢谢。 我们是否有同时支持1.3 和DVI信号的产品?

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sammi:
    不幸的是,目前我们没有支持超过165MHz的PanelBus设备。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我知道,谢谢,Joel。