This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:C型麦克风/UART开关解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224, TUSB320HAI, TUSB320LAI, TSU5611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634811/ts5usba224-type-c-mic-uart-switch-solution

部件号:TS5USBA224
主题中讨论的其他部件: TUSB320HAITUSB320LAITSU5611TS5A2.3159万

尊敬的团队:

请问 我是否可以将TS5USBA224用作C型应用的麦克风/ UART开关?

或者,您是否有更好的转换想法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    我正在检查我们的设备产品组合,以找到适合您应用的合适产品。
    我将在我完成后不久与您跟进,以检查不同的备选方案。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    要通过USB Type-C连接器连接麦克风或UART,您的实施需要遵守为USB Type-C规范上的"附件模式"定义的准则。 我建议您查看USB Type-C规范1.3 的附录A (音频适配器附件模式)和附录B (调试附件模式)以了解更多详细信息。
    www.usb.org/.../usb_32_10.0617万.zip

    对于您的实施,我认为您可以使用连接到C型CC1/CC2线路的TUSB320HAI或TUSB320LAI来检测您的附件何时连接。 音频附件可用于UART的麦克风和调试附件。

    然后,对于交换机,您可以使用TSU5611 (除了DP/DM,您可以将Type-C连接器上的SBU线路之一连接到传输麦克风信号的TSU5611上的ID针脚)

    TUSB320HAI/TUSB320LAI和TSU5611都需要由I2C主控器控制,它将读取TUSB320HAI/TUSB320LAI上的寄存器以确定连接的附件,然后写入TSU5611以设置适当的开关配置/位置。

    您应首先禁用TSU5611上的"USB检测",方法是在注册器"Control 2"中设置TSU5611上的"USB_DET_DIS"位

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    感谢您的回复。
    我的客户说,如果他们只想简单地切换UART和麦克风信号,他们可以使用TS5A2.3159万吗?

    谢谢你。