This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:0x28信号检测增益降低

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634794/ds125br401a-0x28-reduced-signal-detect-gain

部件号:DS125BR401A

尊敬的团队:

您能否帮助解释寄存器0x28位0:1信号检测增益降低的含义?

这是否意味着信号检测信号的振幅将会降低以实现省电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    通常,我们不建议在信号检测电路中使用降低增益功能。

    此设置不会节省电源。

    此低增益设置将降低信号检测电路的灵敏度和带宽。  这些更改可使操作速度达到6 Gbps或更高,对连接到DS125BR401A B侧输入的通道中的输入模式和衰减量非常敏感。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的解释。
    关于0x28位7:6的另一个问题。 在规格上应设置为0。
    但是客户发现他们的位6是1,他们想知道此位的影响是什么。

    谢谢你。