This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:板尺寸

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634575/ds90ub953-q1evm-board-dimensions

部件号:DS90UB953-Q1EVM

团队,

客户想要制作一个适配器板,以便与 DS90UB953-Q1EVM上的J1连接。 为此,他们需要主板的尺寸。 更具体地说,他们需要J1相对于主板角上的支架孔的位置。 请您提供此信息吗?

谢谢,此致,

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队,

    我有更新吗?

    此致,
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mihir,

    请参阅以下示意图:

    请注意 ,支架孔不在一条线上(我的意思是连接两个孔的线并不总是水平的)。

    此致,

    Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Cera!