This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:PWDN断电,0x01和Rx Detect状态机重置,0x02[7:6]之间的区别

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635410/ds80pci800-the-difference-between-pwdn-power-down-0x01-and-rx-detect-state-machine-reset-0x02-7-6

部件号:DS80PCI800

您好,

请告诉我PWDN断电,0x01和Rx Detect状态机重置,0x02[7:6]有何区别?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    1.使用Reg 0x01将关闭信道电源。 再次开机对Rx Detect State Machine没有影响。

    2.使用Reg 0x02重置Rx Detect State Machine将重新初始化DS80PCI800,以测试端点是否连接到每个DS80PCI800通道的输出。 通常,当DS80PCI800通电或重启时,Rx Detect State Machine (Rx检测状态机)会启动。 一旦设备确认检测到端点,DS80PCI800就会对相应的输入应用内部50欧姆输入端接。

    一旦确定Rx Detect,50欧姆输入端接将保持连接。 要在不关闭并重新打开DS80PCI800电源的情况下重置Rx Detect State Machine,您必须:(1) PRSNT#引脚保持在高位至少5 us,或(2) Rx Detect State Machine被Reg 0x02[7:6]覆盖。

    谢谢!

    Michael