This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:SDI - HDMI开关

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634961/sn65lvcp114-sdi---hdmi-switch

部件号:SN65LVCP114
主题: LMH0324中讨论的其他部件

我正在寻找可以输出HDMI 2.0 输入或3G-SDI输入的交换机组件。  对于HDMI 2.0 外壳,只有TMDS线路通过交换机。  我找到了SN65LVCP114并认为它可能起作用,但我不确定,因为我没有太多使用3G-SDI的经验。  有人能就此或替代解决方案提供建议吗?

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    SN65LVCP114输入和输出偏置为VDD-0.3V的共模。  此电压与TMDS端接电平(至少在较旧的HDMI规格中)内嵌。  

    您是否可以更具体地描述3G-SDI输入?  在许多情况下,SDI信号是单端和/或交流耦合的。  一般来说,我们的高速中继器和多路复用器与任何交流耦合差分信号兼容。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3G-SDI输入将首先进入均衡器(如LMH0324),然后进入多路复用器。