This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-EVM:无法使用Aardvark进行连接

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640697/tps65982-evm-not-able-to-connect-using-aardvark

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题中讨论的其他部件: TPS6.5981万EVMTPS6.5982万TPS6.5981万

大家好,

过去(几周前,我成功地对TPS6.5982万-EVM进行了优化。

不幸的是,目前这种情况已不可能再出现。

我从实用程序GUI得到以下响应:

连接结果:

接口打开成功

配置测试期间遇到异常

键入'exceptions.exception'>
回溯(最近的调用最后):
文件"..\tps6598x-utilities\gui.py",第413行,位于config_test中
MODE_REG.READ (手柄)
文件"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\register_class.py",第273行,已读
(count,readByteArray)= read_reg (hw_handle,self.addr,numbytes+1)
文件"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\device_rw.py",第125行,Read_reg
返回read_reg_nodummy (hw_handle,寄存器,长度)
文件"C:\Program Files\Texas Instruments:TPS6598x Utilities\tps6598x-utilities\device_rw.py",第157行,read_reg_nodummy
提升myException
异常

错误:未读取字节
设备可能未通电或I2C地址可能不正确

该器件已通电,我正在使用与以前相同的I2C地址,但仍然无法对TPS6.5982万-EVM进行编程

关于如何恢复工作的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    欢迎使用E2E! 您是否有机会通读并设置主机接口GUI?

    TPS6598x配置 导入指南: http://www.ti.com/lit/an/slva786a/slva786a.pdf。  

    TPS6598x实用程序工具用户指南: http://www.ti.com/lit/an/slva701c/slva701c.pdf。  

    在另一个注释中,我们通常建议 使用FTDI板和应用程序自定义 GUI,而不是主机接口GUI: http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿拉姆斯:

    是的,就像我在上一篇文章中提到的那样,我能够将Aardvark与TPS6.5982万-EVM配合使用

    从几周前开始(我没有更改任何设置)(我不确定Microsoft是否在平均时间内进行了任何更新)。

    奇怪的是告诉我是电源问题,但我检查了电源,它工作正常。

    我甚至尝试了第三个尚未使用的TPS6.5982万-EVM,这里也出现了相同的问题。

    我需要一些建议,以便检查为什么我无法再使用Aardvark读取/写入TP6.5982万-EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    很遗憾听到这个消息。 您是否可以立即获得TPS6.5981万EVM的使用体验? 它基本上是同一个设备,具有不同的封装,但它附带有一个FTDI板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿拉姆斯:

    通过Aardvark,我还订购了一根电缆,用于连接TPS6.5982万-EVM。 我是否还需要订购TPS6.5981万-EVM的附加电缆,或者是否包括所有需要的电缆?

    这是否意味着Aardvark存在问题?

    我总共有8x TPS6.5982万-EVM,通过添加TPS6.5981万-EVM,我将能够对这些TPS6.5982万-EVM进行固件编程,并能够像我以前使用AardvarkRegistered

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    FTDI主板唯一需要的电缆是A型到微型B电缆(以及19.5 - 20V笔记本电脑电源)。 我们经常更新FTDI主板的自定义工具(我们的大多数客户使用此方法将.bin映像刷新到我们的控制器),而Aardvark实用程序工具可能需要更新。 借助FTDI板(随附TPS6.5981万 EVM板),您将能够在TPS6.5982万 EVM上对固件进行编程,类似于Aardvark。 我希望这能帮助你:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

    距离我们上次对话已经有一段时间了,我订购了TPS6.5981万 EVM板。 最后开始恢复我正在做的项目。 不幸的是,使用TPS6.5981万 EVM板时,我无法将固件编程到任何TPS6.5982万板。 该软件的状态为:正在擦除(即使在一小时后没有任何更改)。 因此,我完全不知道为什么我不能再闪存任何TPS6.5982万板(我以前就能做到这一点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    如何将FTDI板(从TPS6.5981万)连接到TPS6.5982万? 我可以使用TPS6.5981万 FTDI中断板将模板闪存到TPS6.5982万上。 确保TPS6.5982万板位于FTDI板的正上方(料筒插孔和micro-B朝向相同方向)。 请查看下面的屏幕截图:

    此外,当您刷新固件时,请确保在"USB to SPI Adapter"(USB至SPI适配器)字段中选择"FTDI",而不是"Aardvark"(以下屏幕截图)。 我希望这能帮助你:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    请选择  此解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)