This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:MIPI至RGB

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS315, SN65DSI83, SN65LVDS822, SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635317/sn65lvds315-mipi-to-rgb

部件号:SN65LVDS315
主题中讨论的其他部件: SN65DSI83SN65LVDS822SN75LVDS82

主席先生,  

是否有任何设备可用于MIPI至RGB转换器? 方向与 SN65LVDS315相反。

或类似于SN65DSI83,但只转换为RGB,而不转换为LVDS。

希望很快能收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong Tay,

    有两种IC解决方案可从MIPI DSI转换为RGB。

    SN65DSI83 + SN65LVDS822

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hong:

    我们没有适用于MIPI-CSI 1至RGB解决方案的设备,这与LVDS315相反。

    但是,如果您正在寻找MIPI-DSI至RGB的解决方案,我们有一个解决方案,但没有单芯片解决方案。
    您可以将双芯片解决方案与SN65DSI83 + SN75LVDS82配合使用

    希望这有所帮助。

    Dennis