This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913A CRC错误

Guru**** 2603315 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643114/ds90ub913a-q1-ds90ub913a-crc-error

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:AlpDS90UB954-Q1DS90UB933-Q1

您好,TI专家,

我正在 使用 TI的演示板评估DS90UB913A和DS90UB954

现在我面临一个问题

DS90UB913A的寄存器0x0A和0x0C显示CRC错误

我想知道可能的原因

期待您的回复

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UB954EVM板设计用于2MP应用,与UB953配对。 因此,PoC电路未针对UB913a案例进行优化,请使用一个~100uH的电感器替换 板载10uH,这对于 背面通道SI非常重要。

    最好 的rgds,

    Steven  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    你真的帮了我很多~
    顺便说一下,如果我使用913evm和964evm,我该怎么办?

    还有一个问题需要您的帮助~
    954evm链接到953evm,它们无法通过I2C接口~访问953evm
    964evm连接到953evm,它们无法通过I2C接口~访问953evm
    954evm连接到933evm,它们通过I2C接口~访问933evm
    ALP可从TI网站下载,但我没有从TI网站~上看到ALP版本的954和953

    由于954和953是较新的产品,如果我需要更高版本的ALP?

    期待您的回复

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    UB933 EVM可直接与UB964链接,无需更改。
    关于UB953/954在ALP中的使用,请与您的TI现场团队工程师联系。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    非常感谢
    UB913 EVM与UB964EVM的链接,我是否需要更改任何内容? 现在我面临"0x0A和0x0C显示CRC错误"的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要。
    您可以在开机后清除CRC。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    非常感谢~
    祝您度过美好的一天~~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    我遇到了一个确实需要您帮助的问题:
    为什么DS90UB933-Q1的12位数据被视为DS90UB954-Q1的10位数据?
    现在我正在使用演示板,我是否需要更改某些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎明,

    UB954可以支持UB913a的不同模式,请参阅d/s

    如果使用10位,UB913仅使用10位并行输入。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    UB933使用12位,,但UB954认为它是12位?

    很奇怪~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,
    对不起我的文书错误~~

    问题是 UB933使用12位,UB954使用10位~~~
    图像处于疾病状态~

    但当我使用UB913和12位,UB954认为它是12位~~这是正常的~

    测试摄像头模块是相同的~~和相同的UB954演示板~

    希望您的回复

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,黎明。
    如果UB954将其设置为12位,则UB913a和UB933均以12位工作。

    此致,
    Steven