This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:查找DS280DF810EVM的Sigcon配置文件

Guru**** 2917190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635252/ds280df810evm-looking-for-the-sigcon-profile-for-the-ds280df810evm

部件号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他部件: DS280DF810

我现在想使用Sigcon对 我的DS280DF810EVM进行编程,但在 我从TI网站下载的重新计时器更新zip集合中找不到DS280DF810的配置文件。

我想知道有人能为我提供吗? 当我在配置设备时遇到一些问题时,还有更多信息可以帮助我解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HsuChiang,您好!

    DS280DF810的更新程序位于mySecureSW中。 如果您还没有,请单击DS280DF810产品页上的“请求DS280DF810”,以请求访问设备GUI。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micheal:
    感谢你的帮助。