This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:UCC53xx和ISO58/54xx之间的差异

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635251/ucc5310-difference-between-ucc53xx-and-iso58-54xx

部件号:UCC5310
主题中讨论的其他部件:UCC2.152万

您好,我想知道UCC53XX和ISO58/54xx隔离栅极驱动器之间有何区别?

我有一些数字电源客户在制造大型交流/直流和直流/直流电源模块,应该使用隔离MOSFET栅极驱动器。 我应该推广UCC或ISO系列产品吗?

在ESP中,有人说UCC适用于MOSFET,ISO适用于IGBT,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Howard:

    感谢您的提问。

    ISO58/54xx和UCC53xx系列之间存在一些差异,但两者都可以驱动MOSFET和IGBT。 下面列出了一些主要区别:

    • UCC53xx 'D'封装是我们的3kV隔离,ISO54/58xx具有更高的隔离等级,用于增强隔离。
    • UCC53xx的引脚数较低,并且有几种型号可支持Miller钳夹,分离输出或供应UVLO
    • ISO54/58xx具有更高的引脚输出,包括Miller钳夹,Desat功能(用于IGBT)和分离输出选件
    • ISO54/58xx包括RDY,/FLT和RST引脚,可从MCU进行更多控制/监控

    关于推广哪种产品,这取决于客户是否需要加强隔离,以及他们是否需要Desat和数字IO功能。 此外,如果他们需要双通道隔离驱动程序,您还可以查看UCC2.152万。

    还可以查看产品页面,该页面包含我们的整个隔离栅极驱动器产品组合和比较功能。 http://www.ti.com/lsds/ti/isolation/isolated-gate-driver-products.page 

    此致,

    将托斯