This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:将FPD链路摄像头数据通过管道传输到自定义PC的低延迟方式?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635186/ds90ub913a-q1-low-latency-way-to-pipe-fpd-link-camera-data-to-custom-pc

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

如果已提出此问题,请表示歉意。 我正在寻找一种将FPD链接摄像机连接到我们正在构建的自定义PC的方法。 最低延迟是什么?建议的执行方法是什么?  

最佳,

Lina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lina:

    通常,DS90UB913A串行器需要与DS90UB914A或DS90UB934串行器配对,然后可以使用来自解串器的LVCMOS/DVP输出。

    此致,

    查利蔡