This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041I,TUSB4020BI /用于调整输出信号幅值的功能

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635327/tusb4041i-tusb4041i-tusb4020bi-feature-to-adjust-output-signal-amplitude

部件号:TUSB4041I

您好,

请让我谈谈调节输出信号幅值的功能。 我无法在数据表中看到此功能,但我想问一下,以防您有此功能。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    输出信号幅值可通过改变USB_R1引脚上的电阻器值进行调整。 较低的值将增加输出的振幅。 最低可接受值为~8.1K。

    此致,
    JMMN