This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:需要有关同轴电缆连接配置的帮助

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641514/ds90ub949-q1evm-need-help-with-configuration-for-coax-connection

部件号:DS90UB949-Q1EVM

你好

我尝试将DS90UB949与带4根同轴电缆的DS90UB948连接,但无法使其正常工作。 此外,我无法检测到合作伙伴卡 DS90UB948。

我已收到这封电子邮件,其中包含我的设置,软件配置以及DS90UB949和 DS90UB948的寄存器值。

感谢你的帮助。

Thierry

   我已将DS90UB949和DS90UB948的寄存器值发送到此消息。 此外  

e2e.ti.com/.../DS90UB948.txte2e.ti.com/.../DS90UB949.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thierry:
    您必须在949板R209,R210,R211,R212背面填充0欧姆电阻器;卸载R109, R112,R114,R118,最好移除P1,因为P14上有一个短管。
    您必须在948板R37,R38,R63,R63背面安装0欧姆电阻器。
    SMA不是默认连接器,而是选项。