This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:EVM上的TUSB4041I,TUSB4020BI/兼容性测试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635322/tusb4020bi-tusb4041i-tusb4020bi-compliance-test-at-evm

部件号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他部件:TUSB4041I

您好,

请告诉我,您是否已使用 TUSB4041I和TUSB4020BI EVM执行了USB兼容性测试。 如果EVM通过了合规性测试,客户计划参考布局。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,两个设备都通过了使用EVM的USB合规性测试。

    此致,
    JMMN