This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:电源开关和电流限流问题

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630366/tps2511-power-switch-and-current-lim-issues

部件号:TPS2511
线程:LM2596中讨论的其他部件

您好,TI

TPS2511限流电源开关出现故障,它与LM2596-adj一起使用,通过电阻器从NCS引脚控制LM2596 FB引脚,以补偿压降。 这应该为我提供了LM2596输出的5.0 -5.3 范围。 我遵循了汽车USB充电器的参考设计,这些设计非常有用,但我没有看到关于我所遇到的问题的讨论。 根据TPS2511数据表中的指南,我有一个电路板布局,但我遇到了以下问题:

1.我的Lilim设置为2.1a (24千欧)。 当我连接的负载约为500mA或更高时,TPS2511输出立即关闭。 我必须断开负载才能重新打开输出。 此外,连接此负载时,TPS2511不会通电。 我可以看到输出尝试每12秒打开一次(打嗝模式),但它仅在我卸下负载时打开。 似乎需要在Ilim引脚上脱毛,但最大1uF保护罩不起作用。 DP或DM未连接任何内容,也未连接在一起。 我使用的是可变电子负载,MOSFET充当电压控制的电阻负载元件。 如何确定导致关机的原因? 它可以是即时过载检测,是吗? 或者什么其他机制? 与DP和/或DM有什么关系?

2.负载补偿机制具有与数据表不同的意外行为。NCS不会在大约半Ilim时关闭,而 是随负载增加NCS输出缓慢下降,就像内部FET在其线性区域中打开一样。 这当然不正确吗? 是什么原因造成的? NCS输出降至数据表的规格范围内(最大140mV),只是非常接近电流限制。

3. TPS2511中的电源开关未完全打开,我在大约900mA的电流下测量器件的进出电压高达700mV。 这会导致热关机。 什么会阻止开关完全打开? 数据表块诊断中有许多输入给驱动器,其中任何一个都可能会限制驱动器打开电源开关。 我肯定能满足设计中的所有电源条件,如何进一步调试?

非常感谢您的帮助/见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题发生时能否提供示意图和范围图? OUT,EN,CS/,VIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件的电流限制是根据ILIMSET电阻值确定的。 还请包括关机时的电流开电输出。
    关闭问题:OUT,EN,VIN和OUT _CURRENT
    负载补偿问题:CS,输出,VIN和输出电流

    是否可以指定TPS2511完全打开的条件? 什么是负载条件? 是否存在在采用或EN之前以高行驶的方式导致UVLO的问题? 是否存在从输出到输出的反向电流情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您的回复,我将准备示波器图并在下一篇文章中提供示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    因为已经有一段时间了,我要关闭这个线程。 如果问题仍然存在,请随时重新打开此线程,或启动新线程。