This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问C QC 3.0 和3.0 类型的解决方案建议

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635081/asking-for-the-type-c-qc3-0-and-pd3-0-solution-recommendation

主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万BQ2.5703万A

大家好,
我的客户希望设计可以支持QC 3.0 和3.0 的C型端口。
我们可以提出哪种组合解决方案?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    目前,我们还没有面向大众市场的USB PD 3.0 设备。 对于涉及到电流高达5A和20V的电源/电流阱的应用,USB PD 2.0 器件也可以实现这一目的。 在这种情况下,我建议使用TPS6.5982万。 如果您的项目可以等到2018年3月/4月,我相信我们将在大众市场上发布PD 3.0 设备。

    此外,您的应用程序需要PD 3.0 提供哪些规格,而PD 2.0 没有这些规格?

    对于QC 3.0 ,这不符合PD 2.0 / 3.0 ,我们目前不支持。 我希望这能有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arramis,
    感谢您提供信息。 如果客户希望将BQ2.723万用于QC 3.0 ,同时使用982,如何设计此组合?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,SSH,

    我总是乐于提供帮助。 我们的团队通常会推荐BQ2.5703万A,但对于BQ设备的其他问题,请在电池管理论坛上发帖,以便我们的工程专家为您提供最佳建议。

    另外,我建议订购TPS6.5982万 EVM板和BQ EVM板(取决于电池管理团队推荐的设备)。 我希望这能帮助你:-)