This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:回送模式下的RX_CLK频率问题

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634691/dp83867ir-rx_clk-frequency-problem-in-loopback-mode

部件号:DP8.3867万IR

支持路径:/产品/开发和故障排除/在论坛中搜索我的问题/

在100MBit RGMII PHY回送模式中,RX_CLK频率自动下降到0 MHz,然后上升到2.5MHz,并持续上升到25MHz,自动协商关闭,MDIO访问关闭。

我们的帧流量为84MBit。 当phy仍处于回送操作模式时,插入回送的RJ45电缆( RX->TX)频率稳定。 是否有解决此问题的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不是很清楚你对问题的描述。 请您帮助您逐步编写频率稳定和频率不稳定的两种情况。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geet

    在这两种情况下,设备寄存器设置为环回模式(设置了14位BMCR [0x0000]),当RJ45插槽RX_CLK频率中未插入任何内容时,自动下降,然后连续上升到2.5 ,超过25 MHz,并且在发送数据时发生这种情况。
    当RJ45电缆插入环回时,这意味着连接到TX phy的电缆RX工作稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反向回路的作用是,当设备没有与链路伙伴的链接时,MAC接口上的时钟将降级至最低数字以节省电源。 与链路伙伴建立链路后,将根据链路上的速度调整MAC接口时钟。 我相信这也是你们所观察到的。

    您正在尝试使用回路和调试测试什么?  

    此致,

    很棒