This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:输出引脚交换至DVI连接器

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635028/sn75dp149-output-pin-swap-to-dvi-connector

部件号:SN75DP149

您好,

只需执行一些测试布局工作来检查引脚。 我注意到75DP149输出是针对DVI连接器的反向输出。 我正在使用此连接器,因为我还需要模拟输出。

Q1) DP149上的交换功能仅适用于正确的输入引脚,因此在这里对我没有用处?

问题2)如果我交换通道D0和D2,我可以获得更好的结果。 DP149是否关注每个数据行的内容?

这就是我所看到的:

源D0 -> D2 DP149 D2 -> DVI D0

来源D1 -> D1 DP149 D1 -> DVI D1

源D2 -> D0 DP149 D0 -> DVI D2

理想情况下,我也会移动CLK频道,但我想这是不可能的。 是否有DVI连接器的布局示例?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michale

    1.-是,交换功能仅适用于输入。

    2.-很抱歉,但这是不可能的,很遗憾,唯一的变化是D2和CLK之间的变化。  此布局来自其他设备,但通道类似于DP149。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请问为什么不能在输入和输出上交换D0和D2? 我看不出DP149是如何意识到这种差异的,所有3个通道的编码都是相同的。 部件是否从流中提取同步数据-是否知道内容?

    最佳,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael

    很抱歉,我误解了。 是的,您可以交换D0-D2通道,只需确保该通道在输入和输出之间保持一致。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。