This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-EVM是否通过CSI-2接口与DS90UB964-EVM兼容

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640475/ds90ub953-q1-is-ds90ub953-evm-compatible-with-ds90ub964-evm-through-csi-2-interface

部件号:DS90UB953-Q1

大家好,

从TI网站上的信息:

我们希望使用解串器集线器(DS90UB964-Q1)来分离LVDS FPDLink3摄像头的信号,如下所示:

但是,TI提供的DS90UB953-Q1主板看起来不能通过CSI-2接口与DS90UB964-Q1兼容。 我不知道是否缺少某些东西,或者我可能需要一个额外的适配器/连接器来使其正常工作。  

有人能帮我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    953板上的CSI连接器设计用于与我们自己的图像传感器板匹配。 它不能与其他EVM的CSI输出连接器兼容。
    您需要制作自己的适配器板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hamzeh,
    非常感谢您的快速反馈。

    "制作自己的适配器板"是什么意思?
    TI是否为此提供了任何解决方案?

    或者,您能否告知您是否有任何解决方案可将带HSD或FAKRA接头的LVDS FPDLink3摄像头的信号分割到两个HSD/FAKRA?

    非常感谢!
    巴西,
    Trung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Trung:

    正如我所说,我们没有此适配器或任何解决方案用于此适配器;因此,您需要开发自己的主板/适配器。

    如果您告诉我您想做什么或您的应用程序是什么,也许我可以帮助您提出其他想法?

    请注意,此论坛为公开论坛。 因此,我不会在这里发布任何机密信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hamzeh,

    我只想找到一个现有的解决方案,从具有FAKRA连接器的LVDS FPDLink3摄像头分离视频信号,如下所示。

    这些分割信号将被馈入2个不同的模块,这些模块将同时处理图像帧。

    我的想法是使用具有2个CSI-2输出的Deserializer集线器(964/960),然后使用2个支持CSI-2输入的串行器板(即953)重建信号。

    我不知道是否有更好的想法,例如使用FAKRA Y分离器,但不确定我们是否可以同时访问图像

    Splitter Y Type Cable FAKRA SMB Z Female R/A to FAKRA SMB Z Male

    如果您能建议我们找到最适合我们需求的解决方案,我将不胜感激。

    非常感谢!

    Trung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trung,

    由于信号完整性问题,我不会拆分信号。

    913A可以驱动2根电缆,一根带(+)针,一根带(-)针,但一次只有一端可以有背信道。所以,如果不需要背信道,那么您可以尝试这种可能性。 请注意  ,这在数据表中没有说明,也没有经过验证,因此我不会在生产中使用它。

    通常最好使用954或960将DES端的信号分成两个CSI-2端口。

    另一种方法是使用934+FPGA+933组合构建在线T型适配器以插入电缆之间。

    希望这会有所帮助。