This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:请提供帮助,TUSB8042参考电路图。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634970/tusb8042-please-provide-help-tusb8042-reference-circuit-diagram

部件号:TUSB8042
主题中讨论的其他部件: TUSB8041

您好,

请为Foxconn提供帮助,TUSB8042参考电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赵:

    感谢您对我们设备的关注。
    您可以使用TUSB8041 - www.ti.com/.../sllu198.pdf的参考原理图

    这两种设备都是引脚对引脚兼容的,因此实施将是相同的。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorge

    感谢您的支持。 我的问题已经解决了。

    此致
    Leon
    文晔集团
    广东省深圳市南山区科技园科发路3号
    长城计算机大厦1 # 2楼B段东
    手机:(86) 15.9898万5 2994
    电话:(86)755-2674.388万分机:6643
    传真:(86)755-2674.399万