This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:QSFP28/QSFP-DD/OSFP ACC解决方案

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635093/ds250df410-qsfp28-qsfp-dd-osfp-acc-solutions

部件号:DS250DF410

大家好,团队成员

我们的客户希望找到 有关QSFP28/QSFP-DD/OSFP ACC 解决方案的解决方案 , 详细要求如下:

ü 10/25/28G 的全双工四路复用

ü TX均衡,具有可编程的主光标,前置光标和后置光标

ü 具有CTLE和DFE的完全自适应和可编程RX均衡

ü 出色的抖动性能

ü 符合CEI-25G-LR,CEI-28G-VSR/SR电气输入/输出标准

28Gb/s 时,ü 35dB的覆盖范围

ü 低功耗

您能为客户推荐最佳解决方案吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jesse。 DS250DF410符合电子邮件中列出的要求(全双工项目除外)。 DS250DF410是一款4通道单向设备。 我会直接向您发送电子邮件,以便我们进一步讨论此主题。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse,您可以提供您的电子邮件地址吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rodrigo
    感谢您的回复。
    我的电子邮件地址是jesse.lee@wtmec.com

    谢谢