请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:HD3SS3220 大家好,
数据表显示DFP应用程序如下所示。 
您能否告诉我PS_EN的计时(=VBUS交换机的EN引脚)?
我认为时间是在USB控制器可以检测到ID针脚过低后,VBUS开关处于"打开"状态。
我的理解是否正确?
此致,
Yaita /日本距离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Lui-San,
感谢您的回复。
感谢您的支持,我采用了tCCDebounce规范。
但是,在这种情况下,它是DFP应用 程序,我想询问图11中PS_EN的Assert计时(=VBUS交换机的EN引脚)。
我认为 PS_EN的断言计时 应 在 ID引脚 显示Low (低)之后, 否则VBUS_DET检测来自VBUS开关的5V 并确定UFP附件 ,尽管 它是DFP应用。
我的理解是否正确?
此致,
Yaita