This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:用于DFP应用的VBUS开关计时

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634799/hd3ss3220-on-timing-of-vbus-switch-for-dfp-application

部件号:HD3SS3220

大家好,

数据表显示DFP应用程序如下所示。  



您能否告诉我PS_EN的计时(=VBUS交换机的EN引脚)?
我认为时间是在USB控制器可以检测到ID针脚过低后,VBUS开关处于"打开"状态。
我的理解是否正确?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    HD3SS3220将使CC引脚回退,并等待VBUS检测,然后再成功连接。 tCCDebounce的标称时间为168毫秒(默认值),此时间可通过退信寄存器从118毫秒更改为168毫秒。
    即使您可以查看USB Type-C规范中的连接状态图,基本上是检测tCCDebounce的源,然后检测VBUS。
    根据USB Type-C规范,tCCDebounce的最小值为100毫秒,最大值为200毫秒,因此HD3SS3220具有168毫秒的tCCDebounce参数(此设备的最大值)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。
    感谢您的支持,我采用了tCCDebounce规范。

    但是,在这种情况下,它是DFP应用 程序,我想询问图11中PS_EN的Assert计时(=VBUS交换机的EN引脚)。
    我认为 PS_EN的断言计时 应 在 ID引脚 显示Low (低)之后, 否则VBUS_DET检测来自VBUS开关的5V 并确定UFP附件 ,尽管 它是DFP应用。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    您的评估是正确的。 在我提到的状态之后,ID针脚被断言为“Low (低)”。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    非常感谢您的支持。
    我明白了。

    此致,
    Yaita