This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:TCAN334GD/TCAN334GDR包装

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635179/tcan334g-tcan334gd-tcan334gdr-packaging

部件号:TCAN334G

您好,

我有一个很简单的问题。  TCAN334GDR与 TCAN334GD是否仅在全尺寸卷筒包装中完全相同?

我只是想确保它们的功能相同,并且采用相同的IC封装。 我不想跑个小板,因为只有一个字母,我发现它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    是的,TCAN334GDR和TCAN334GD是完全相同的芯片和IC封装,并且仅在卷筒中的IC数量上有所不同。 在评估过程中,如果您对此设备有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    最大