This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:使用HD3SS3220检测关闭的设备

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635166/hd3ss3220-detecting-a-powered-off-device-with-hd3ss3220

部件号:HD3SS3220

我有一个DFP应用程序,它将与UFP对话,我也在设计这一应用程序时使用 HD3SS3220的两侧。 我不清楚UFP端的mux未通电时CC引脚的状态是什么。 如果 HD3SS3220未通电,是否仍可检测到? 换言之,当芯片断电时,CC引脚是否与下拉电阻器相连?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    CC引脚连接到GND,因为无电压模式下的下拉电阻器的典型值为5.1K,因此仍可检测。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队