This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.24万:并联输入可获得更多的润湿电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640078/tic12400-paralleling-inputs-to-get-more-wetting-current

部件号:TIC1.24万

大家好,我能连接2个输入,每个输出15毫安,以提供30毫安的能力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajayt:

    这只能在连续模式下工作。 在轮询模式下,设备将单独打开当前源。

    此致,
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,作为关于TEH ADC的后续问题

    我有一个关于TIC1.24万…的技术问题。 您之前提到ADC测量0-6V (1024最大代码)的电压, 但在数据表中,它提到了可用于将电压测量值增加到30V直流的VS比位-这只是用于测量VS电源还是也可用于输入监视器引脚?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ajayt:

    是的,这是正确的,缩放仅适用于VS测量。

    此致,
    Andrew