This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:数据表中缺少信息

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629925/tca9534-missing-information-from-datasheet

部件号:TCA9534

表6.3 中Vin,H的"Recommended Operating Conditions (推荐操作条件)"中似乎缺少一行 从今天起,仅指定Vcc = 1.65V至2.7V。 但是,Vin,L指定用于Vcc=1.65V至2.7V,对于Vcc = 3V至5.5V。 我的应用程序将使用Vcc = 3.3V,到P端口的输入信号将为0V至5.5V (最大值)。 Vcc = 3V至5.5V的Vinh规格是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我认为该规格实际上应涵盖整个范围(最高5.5 V),但我们将尝试确认这一点并尽快回复您。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick,

    我与当时拥有该数据表的工程师进行了交谈,似乎出现了打字错误,因此VCC 1.65V至2.7V应该在A0,A1,A2,P7–P0的VIH上显示VCC 1.65V至5.5V。

    或者简单地说,在3.3V电压下,Vcc上0V至5.5V之间的输入对于P端口输入应该是安全的。

    谢谢!

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Bobby!